This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:CD74HC4051

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4051, CD74HC4051, TMUX1208, CD74HCT4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1269954/cd74hc4051-cd74hc4051

器件型号:CD74HC4051
主题中讨论的其他器件: TMUX1208CD74HCT4051、TMUX4051

尊敬的技术支持:我对 CD74HC4051器件的 P. 8有疑问、随附了该器件相关数据表的相关数据表和 P. 8、以便您参考。  

CD74HC4051数据表的 P 8中的圆圈区域似乎显示了2组 Ron (导通电阻)数据、不确定测试中哪些不同的测试条件会导致出现这2组不同的电阻值?

此外、对于这组测试数据、1mA 显示在"参数"部分、不确定在测试中是否将 IO 更改为10mA、相关的导通电阻值是否会更改或保持与1mA 测试情况相同? 如果测试中10mA 时电阻值确实发生了变化、不确定电阻值为什么会发生变化、当10mA 时电阻值会增大还是减小?  

谢谢、期待在方便时收到您的回复。  

盐雾市

e2e.ti.com/.../Acrobat-Document_5F00_CD74HC4051.pdfe2e.ti.com/.../Acrobat-Document_5F00_CD74HC4051.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、2个附加文件似乎相同、我会将 CD74HC4051_datahsset 文件的 P. 8附加到此处以供参考。 谢谢。 盐雾市

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电源轨上、传输栅极的导通电阻最低、在中间某处最高。 请与 TMUX1208数据表中的图2进行比较:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我明白了。

    您能直接回答我的问题吗、如下所示。 期待在方便时收到您的回复。 谢谢。 盐雾市

    CD74HC4051数据表的 P 8中的圆圈区域似乎显示了2组 Ron (导通电阻)数据、不确定测试中哪些不同的测试条件会导致出现这2组不同的电阻值?

    此外、对于这组测试数据、1mA 显示在"参数"部分、不确定在测试中是否将 IO 更改为10mA、相关的导通电阻值是否会更改或保持与1mA 测试情况相同? 如果测试中10mA 时电阻值确实发生了变化、不确定电阻值为什么会发生变化、当10mA 时电阻值会增大还是减小?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yenwu:

    这有一个非常小的差异、很难理解、我花了几次穿透来观看它、但顶部的部分是输入电压(VIS)为 VCC VEE、底部的部分是 VCC VEE。

    VCC 或 VEE 将位于电源轨的两端。 就像上面的 Clemens 所示、您会看到这些 RON 值略低。
    VCC 至 VEE 将涵盖整个理想电压输入。 这将包括那些稍高一些的中间峰值、并且会使 RON 典型值偏高、当然具有较高的 RON 最大值。

    我希望这会把事情澄清一下! 如果我还没有把一切都清除好、请不要犹豫、再问一次跟进!

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,拉米,也感谢克莱门茨先前的答复,我看到你的观点,我希望问另一个问题,如下面所示,不确定你是否可以帮助回答这个问题,如果这是方便和可能? 谢谢。 盐雾市

     此外、对于这组测试数据、1mA 显示在"参数"部分、不确定在测试中是否将 IO 更改为10mA、相关的导通电阻值是否会更改或保持与1mA 测试情况相同? 如果测试中的10mA 时电阻值确实发生了变化、则不清楚电阻值为什么会发生变化、以及在测试中的10mA 时电阻值会增大还是减小?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET 的电阻保持几乎恒定(除非您使其过载、但无论如何都必须保持在25 mA 以下)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 "我明白了。"

    1.如果我在测试中加载 IO= 10mA 的器件,电阻值应与使用 IO= 1mA 的值大致相同?  

    2.另一个问题与该器件的逻辑电平相关、请参阅相关数据表随附的 P.7。在该 P.7附件文件的圆圈区域、似乎显示了逻辑电平; 当 Vcc=4.5V 时、在-40到125度的温度范围内 VIH=3.15V。 范围。 看起来就像这款器件  CD74HC4051 是一款直接兼容 CMOS 输入逻辑电平的器件、

    那么、我可以说此器件应该能够直接与 CMOS 输入逻辑电平兼容吗? 如果输入侧驱动是 CMOS 逻辑电平器件、那么 直接使用此 CD74HC4051没有问题?

    您能帮助确认我的上述陈述是否正确吗?  

    谢谢。

    盐雾市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;可以使用 CMOS 逻辑信号驱动控制输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 克莱门斯,我看,另一个问题:

    如果控制输入信号由 TTL 兼容型逻辑器件生成、是否可以  使用该 TTL 逻辑兼容型驱动器件驱动此 CMOS 输入逻辑兼容型器件 CD74HC4051、而不会导致逻辑错误问题?

    谢谢

    盐雾市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yenwu:

    这取决于您的供应水平。 但假设采用4.5V 电源、由于这是您之前强调过的电源、因此在某些情况下它将不兼容。 在 TTL 逻辑中、最小 VOH 为2.4V、而 CD74HC4051 @4.5V 时、VIH 为3.15。 因此、如果您可以保证输出电压大于3.15V、则可以正常工作。 在 VIL 端应该不会有问题、因为 TTL 的最大 VOL 为0.4V。  

    所以底线是它并不是完全兼容的、但是你可以让它工作。

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD74HCT4051具有 TTL 兼容型控制输入、TMUX4051可使用低至1.8V 的控制信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我明白了。 是否确定 TTL 逻辑中最小 VOH 为2.4V 定义的相关信息源? 如果是这样? 如果方便、可以分享。 谢谢  

    盐雾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 "我明白了。 非常感谢。 盐雾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yenwu:

    请参阅第4页上的此逻辑电平指南。

    https://www.ti.com/lit/sg/sdyu001ab/sdyu001ab.pdf?ts = 1694709394078&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    对于5V 情况、您将注意到 CMOS Vill 为3.5、而5V TTL VOH 降至2.4、但也可以上升至5V。  

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我明白了。 非常感谢。 盐雾市