主题中讨论的其他器件: TMUX1208、 CD74HCT4051、TMUX4051
尊敬的技术支持:我对 CD74HC4051器件的 P. 8有疑问、随附了该器件相关数据表的相关数据表和 P. 8、以便您参考。
CD74HC4051数据表的 P 8中的圆圈区域似乎显示了2组 Ron (导通电阻)数据、不确定测试中哪些不同的测试条件会导致出现这2组不同的电阻值?
此外、对于这组测试数据、1mA 显示在"参数"部分、不确定在测试中是否将 IO 更改为10mA、相关的导通电阻值是否会更改或保持与1mA 测试情况相同? 如果测试中10mA 时电阻值确实发生了变化、不确定电阻值为什么会发生变化、当10mA 时电阻值会增大还是减小?
谢谢、期待在方便时收到您的回复。
盐雾市
e2e.ti.com/.../Acrobat-Document_5F00_CD74HC4051.pdfe2e.ti.com/.../Acrobat-Document_5F00_CD74HC4051.pdf