This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1575:悬空未使用的 SxB 引脚

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1269869/tmux1575-floating-unused-sxb-pins

器件型号:TMUX1575

我正在一个开发板中使用2个 TMUX1575YCJ。

它们用于:

连接到 Dx 端口的 SPI/QSPI 闪存

是连接到 SxA 端口的主机、

还有一个接头、该接头 连接到 SxB 端口。

某些 SxB 引脚未使用、并且在它们相应的 SxA 端口被连接至主机时悬空(请见所连接的系统配置)。

它们保持悬空的原因是、将它们接地会影响闪存。

我希望确保将这些引脚悬空不会影响不同状态下的 MUX 行为、也不会 随着时间的推移而损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lior、

    通常、我们建议在开始进入更高的频率时、通过50欧姆或等效的接地电阻来端接未使用的通道。 这更有助于处理噪声和反射。 由于您在执行 SPI/QSPI、我预计您的频率会小于100MHz、因此您可以将这些未使用的通道精确悬空。 多路复用器行为无论以哪种方式接地还是悬空都不会影响。

    谢谢。
    Rami