请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1575 我正在一个开发板中使用2个 TMUX1575YCJ。
它们用于:
连接到 Dx 端口的 SPI/QSPI 闪存
是连接到 SxA 端口的主机、
还有一个接头、该接头 连接到 SxB 端口。
某些 SxB 引脚未使用、并且在它们相应的 SxA 端口被连接至主机时悬空(请见所连接的系统配置)。
它们保持悬空的原因是、将它们接地会影响闪存。
我希望确保将这些引脚悬空不会影响不同状态下的 MUX 行为、也不会
随着时间的推移而损坏。