This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3245A:SN74CBTLV3245APWR 的基本输出结构是什么?该开关是否需要外部拉电阻器?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1269072/sn74cbtlv3245a-what-is-the-basic-output-structure-of-sn74cbtlv3245apwr-does-this-switch-require-an-external-pull-resistor

器件型号:SN74CBTLV3245A

SN74CBTLV3245APWR 的基本输出结构是什么?此开关是否需要外部拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个带有传输门的模拟开关;它没有任何输出。

    当一个引脚被断开时、它为悬空状态、除非您添加一个上拉/下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图是其输出结构吗? 能否将外部上拉/下拉电阻器添加到连接的引脚? 所连引脚上的外部下拉电阻是否影响其功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hanbo、

    是的、这是该器件的内部架构。 有关传输门的信息,我们在这里有一个常见问题解答:  

    [FAQ]TI 开关和多路复用器使用的架构有哪些类型、如何知道我的器件内部有哪一种?

    无论架构如何、该器件与我们的所有其他模拟多路复用器一起用作无源组件。 因此、正如 Clemens 提到的"当引脚断开时、它悬空、除非您添加了上拉/下拉电阻器"。  
    因此、外部下拉将影响器件输出的功能、因为它将下拉输出。  

    谢谢。
    Rami