请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3245A SN74CBTLV3245APWR 的基本输出结构是什么?此开关是否需要外部拉电阻器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SN74CBTLV3245APWR 的基本输出结构是什么?此开关是否需要外部拉电阻器?
嗨、Hanbo、
是的、这是该器件的内部架构。 有关传输门的信息,我们在这里有一个常见问题解答:
[FAQ]TI 开关和多路复用器使用的架构有哪些类型、如何知道我的器件内部有哪一种?
无论架构如何、该器件与我们的所有其他模拟多路复用器一起用作无源组件。 因此、正如 Clemens 提到的"当引脚断开时、它悬空、除非您添加了上拉/下拉电阻器"。
因此、外部下拉将影响器件输出的功能、因为它将下拉输出。
谢谢。
Rami