This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:通过 TMUX1208获得-20mA 信号

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1268223/tmux1208-4-20ma-signal-through-tmux1208

器件型号:TMUX1208

您好!

我需要从不同的传感器获取几个4 -20mA 信号。 我的想法是使用多个多路复用器(我正在考虑使用 TMUX1208)、以便向 ADC 提供4个-20mA 信号。

传感器不由电流环路供电、4个-20mA 信号将与多路复用器和 MCU 共用同一接地端。

我的第一个假设(选项1)是使用以下拓扑、即4 -20mA 信号在到达多路复用器之前转换为电压:

我想知道通过多路复用器获得4个-20mA 电流信号、然后使用单个电阻器对所有电流信号(一次一个)进行电压转换是否确实可行(方案2)、如下图所示:

使用第二种选项、即使用  TMUX1208对电流信号进行多路复用是否可行?

感谢您的关注。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、这是可以实现的。

    未选择的传感器将无法输出所需的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    使用第二种方法是否有任何禁忌?

    有什么需要特别注意的地方吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    您的第一种选择是、多路复用器在测量过程中基本不可见 、因为电流流经负载电阻器、并且多路复用器仅向 ADC 传递电压。

    对于第二种选择、如果您的4-20 mA 信号来自接近理想电流源的高阻抗、则 通过多路复用器的阻抗变化不应影响电流信号。 来自电流源的阻抗越低、多路复用器对测量的影响就越大。   

    此外、此处还有一个应用手册、其中详细介绍了此主题

    https://www.ti.com/lit/an/scda031/scda031.pdf

    此致、

    坎龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的解释。  您提供的应用手册 也非常有帮助。