您好!
我需要从不同的传感器获取几个4 -20mA 信号。 我的想法是使用多个多路复用器(我正在考虑使用 TMUX1208)、以便向 ADC 提供4个-20mA 信号。
传感器不由电流环路供电、4个-20mA 信号将与多路复用器和 MCU 共用同一接地端。
我的第一个假设(选项1)是使用以下拓扑、即4 -20mA 信号在到达多路复用器之前转换为电压:
我想知道通过多路复用器获得4个-20mA 电流信号、然后使用单个电阻器对所有电流信号(一次一个)进行电压转换是否确实可行(方案2)、如下图所示:
使用第二种选项、即使用 TMUX1208对电流信号进行多路复用是否可行?
感谢您的关注。
此致。