This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:至高电流消耗。 为什么?

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3359, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1268304/ts5a3359-to-high-current-consumption-why

器件型号:TS5A3359
主题中讨论的其他器件: TMUX1511

您好!

 我正在设计低功耗器件(由-20mA 环路供电)。 我有2个 TS5A3359、由+5V 电源供电至 GND 电源轨。 其中两个用于6mA 电流。  

它们处于静态状态:IN1 IN2未改变。

我用全新的代替了它们-没有什么比这更好的了。

根据数据表、TS5A3359应占用1.2uA 电流。

实际上一个采用2.5mA、另一个采用4.7mA、

以下是部分原理图:


拆下交叉部件以找到电流泄漏的位置。

为什么这会消耗如此大的电流?

此致

克日什托夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    以及何时:

    输入1 输入2 电流
    0 0 UA
    0 1 2.4mA
    1 0 2.4mA
    1 1 4.7mA

    0 = 0V

    1 = 3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)对于该器件和旧版本多路复用器器件 、它们设计为  可运行、并且在有控制引脚接收 GND 或 VCC 时具有低 ICC (电源电流)

    在您的情形中、由于您的控制引脚处于这些值之间(VCC)、您的 ICC 电源电流将如下所示

    使用支持1.8V 逻辑的设备可能有助于降低 ICC(电源电流)  https://www.ti.com/lit/an/scaa126c/scaa126c.pdf?ts = 1694113762181&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    您可以使用 TMux1511、将3个输出连接在一起、  

    如果您还有任何问题、敬请告知!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    感谢您的回答。  只是文学10分钟前,我发现了技术说明 SCDA011 ,这显示了你确切说什么。 很遗憾、数据表中没有提及这一点。 它可以为我节省电路板重新旋转以及电流吸收时的5天跟踪时间。

    至少我知道发生了什么。

    感谢您的帮助。

    克日什托夫