This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
过去我用 TS3A44159PWR 模拟开关在 两个局域网端口之间进行切换,工作正常。
在新设计中、我尝试使用同一个模拟开关切换 USB 数据(D+和 D-)、但它不起作用。
我厌倦了 直接对 USB 输入和输出板载连接器进行布线 、但这只有在我 移除模拟开关时才有效。 看起来 USB 数据线因开关输入而过载。
是否可以使用此芯片切换 USB 数据? 如果需要、您能否推荐该设计 以切换 USB 数据。
谢谢。
亚历克斯·卡特索维奇
Centrica (全景电源)
35 MHz 的带宽可能是不够的。
您使用的是哪个 USB 版本/频率?
高速 USB 使用480 Mbit/s 信号。 使用专用开关、如 TMUXHS221。