This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:TS3A44159PWR

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1261389/ts3a44159-ts3a44159pwr

器件型号:TS3A44159
主题中讨论的其他器件:TMUXHS221

您好!

过去我用 TS3A44159PWR 模拟开关在 两个局域网端口之间进行切换,工作正常。

在新设计中、我尝试使用同一个模拟开关切换 USB 数据(D+和 D-)、但它不起作用。  

我厌倦了 直接对 USB 输入和输出板载连接器进行布线 、但这只有在我 移除模拟开关时才有效。  看起来 USB 数据线因开关输入而过载。

是否可以使用此芯片切换 USB 数据?  如果需要、您能否推荐该设计 以切换 USB 数据。   

谢谢。

亚历克斯·卡特索维奇

Centrica (全景电源)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    35 MHz 的带宽可能是不够的。

    您使用的是哪个 USB 版本/频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采用 Type C 的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高速 USB 使用480 Mbit/s 信号。 使用专用开关、如 TMUXHS221。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!