This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6121:泄漏电流、预期分布、温度关系、

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1260774/tmux6121-leakage-currents-expected-distribution-temperature-relation

器件型号:TMUX6121

我正在评估 TMUX6121在电流测量系统中的使用情况。 泄漏电流会在我们的系统中导致不可接受的误差量、 我想更好地了解该组件的漏电流和温度之间的关系、以及是否有任何关于我们可以在任何参考温度下预期该组件群体的漏电流分布的信息。  

工作温度应在20°C 到40°C 之间、有关此温度范围相对于泄漏电流的任何详细信息都很有用、尤其是40°C 时的最大误差。   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我认为、为了更好地理解温度和 泄漏电流之间的关系 、您可以观看该视频、该视频会进行更详细的介绍、指出随着多路复用器的温度升高、我们将看到泄漏电流增加。

    此外、我们没有关于20c 至40c 泄漏电流的详细信息、但我们将在未来的数据表修订版中添加更多相关信息。

    目前、 我相信可以肯定地说、根据您为该器件供电的方式、您会看到不到1na 的泄漏电流。

    如果您还有任何问题、敬请告知!

    此致、

    卡梅隆