请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX6121 我正在评估 TMUX6121在电流测量系统中的使用情况。 泄漏电流会在我们的系统中导致不可接受的误差量、 我想更好地了解该组件的漏电流和温度之间的关系、以及是否有任何关于我们可以在任何参考温度下预期该组件群体的漏电流分布的信息。
工作温度应在20°C 到40°C 之间、有关此温度范围相对于泄漏电流的任何详细信息都很有用、尤其是40°C 时的最大误差。
谢谢