This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6236:穿过输出线路的电路结构

Guru**** 2588755 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1249934/tmux6236-circuit-construction-that-crosses-the-output-lines

器件型号:TMUX6236

尊敬的 TI:

我要使用以下配置来配置电路。

也就是说、我想实施一种交叉输入和输出的方法。

请推荐可能的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种交叉可通过 TMUX6236等 SPDT 开关实现。 将一个输入连接到 S1A 和 S2B、另一个输入连接到 S1B 和 S2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    制定的方法克莱门将有助于交叉您的输入和输出。 将一个输入连接到 S1A 和 S1B、将另一个输入连接到 S1B 和 S2A (或相反)将有效、因为该器件是双向的。  

    如果您还需要其他信息、请告诉我!

    谢谢!

    亚历克斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Alex、

    感谢您的关注和支持。

    在以下电路条件下、是否存在任何问题?
    0V 这是直流电源的 GND。
    如果这样做、根据真值表、理论上、OUT1和 OUT2应该输出0V 至27V 或27V 至0V。
    由于这样的测试、它们不能互相交叉。 能否检查一下是否有任何其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VSS 为负电源、必须连接到 GND。

    VDD 是正电源、必须连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯:

    感谢您检查错误。

    即使按如下方式更改测试、仍然只能有一个方向。

    输出1 输出2 测试结果
    27伏 0V 确定
    0V 27伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 SEL1/SEL2电压?测量的输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    确切地说、在启用 S1A/S2A 到 D1/D2路径时、您要将 SEL 引脚切换为高电平?  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Alex、

    感谢您的支持。

    信号电平由直流电源施加。 (5V)

    中文 SEL1 步骤2 输出1 输出2
    高(5V) 27伏 0V
    高(5V) h h 0V 27伏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在表中显示的内容看起来是正确的。 问题到底是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    如上所述、红色部分不是输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而是会发生什么情况呢? 您测量什么? SEL 引脚处的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    很抱歉这么晚才回复。

    到每个引脚的输出为0V。

    当 SEL 1和2引脚处于高电平(5V)状态时、输出不会交叉、测量结果为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不应该发生。 您能测量 S 和 D 引脚之间的电阻吗?

    如果向该芯片施加了错误的 VSS / VDD 电压、它可能已损坏。 在这种情况下、请更换它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的支持。

    我们计划购买其他器件并按如下方式进行测试。

    对此、您有何进一步指导?
    此外、您能否使用实际的电路配置进行测试并共享它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Clemen 不太可能进行测试、因为他是一位神奇的大师、随时为各种 E2E 提供帮助、但他不是 TI 员工。 我敦促您或客户执行测试、并告知我们结果。 请在获得结果后立即跟进、以便团队根据需要提供帮助。

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex 和 Clemens:

    我明白你的意思。
    当电路板和新 IC 到达时、将再次开始测试。
    测试条件如下。
    -单输入: DC 27V
    - EN, SELx 引脚输入: DC 5V
    - SxA 和 SxB 输入: DC 27V 和 GND


    如果您对上述条件有任何疑问、请进行评论。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误了时间! 设置看起来不错、因此请告知我们测试结果。  

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex 和 Clemens:

    感谢您的支持。

    此问题已得到解决。

    这是逻辑电源和主电源线的接地问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很高兴听到这个消息!! 感谢您在我们的 E2E 论坛发帖、以便我们为您提供解决方案。

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我再次遇到了一个问题。

    我想用 PWM 控制 SELx、

    最大可控频率范围是多少?

    由于当前测试的结果、无法在1kHz 范围内进行控制。 SELx 将所有通道识别为 H 状态。

    有没有其他产品可以控制超过10kHz 的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导通和关断时间规定为远小于1 µs。 这应该起作用。

    请显示 SEL 输入和 I/O 的示波器布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的支持。

    ->正脉冲:9.9uS /负脉冲:10us

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些波形究竟有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    以上波形从 MCU 端口应用到 SEL 引脚。
    问题在于、即使施加了波形、输出也不会交叉、它仅可识别高电平并输出0V 和27V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上面显示的所有电路中、SEL 引脚必须具有相同的值。

    您是否更改了电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    很抱歉耽误你的时间。
    电路的任何部分都未改变。
    过去、通过向 SEL 引脚提供5V 或0V 信号来执行测试。
    ->对于测试信号、开/关由直流电源手动控制。
    目前、它与 MCU 结合使用、并使用 I/O 端口接收信号。
    ->当前设置的信号是否有问题?
    ->如果你手动控制它,这是旧的方式再次,它可以工作。
    输出端子使用数字万用表检查电压变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形显示了两种不同的 SEL 信号。 但两个 SEL 引脚应该只有一个信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的支持。

    如果接地电平不同、是否会发生这种情况?
    使用电源进行测试时、接地层相同。
    我认为这是个问题、因为它当前处于板(TMUX6236)对板(MCU)测试中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Bub、

    如果接地电位不同、可能会发生这种情况、但我认为这不是原因。 此处的快速测试是将接地线连接在一起。 只需用一些导线将 MCU 板和 TMUX6236板接地端触碰在一起即可。  
    有趣的是、PWM 不工作、而是进行手动切换。 转换时间处于100ns 范围内、而切换时间为10us、因此我认为这里的限制因素不是时序。  

    尝试一次操作 SELx。 只需确保您可以首先使用 PWM 切换单个通道。 未显示任何内容表明它应该无法正常工作。  

    另外要说明的只是该电路的注意事项是、您的示波器快照中的 GL 和 GH 来自两种不同的来源并转到 SEL1和 SEL2? 您实际上只需使用一个电源并将其连接到 SEL1和 SEL2引脚即可进行最终设计。  

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    谢谢您的建议。
    GL 和 GH 信号是由 MCU 的 GPIO 产生的 PWM 信号、这些信号分别用作 SEL1和 SEL2的输入信号。
    我们通过测试来使用一个信号控制 SELx、但它仅像以前一样被识别为高电平状态。

    谢谢。

    韩京

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Bub、

    感谢您的检查。 您是否将接地连接在一起并尝试测试?
    目前我能想到的唯一一件事是更换该器件、然后在新器件上尝试对其进行新操作。 您使用的此特定器件可能会发生一些损坏(可能是 ESD)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    谢谢您的建议。
    替换为新模块后、测试表明 GND 和信号处理存在问题。
    通过统一3板的 GND 设置并使用如下所示的一条信号线控制 SELx 引脚、
    理论上确认了正常运行。

    感谢您的支持。