尊敬的 TI:
我要使用以下配置来配置电路。

也就是说、我想实施一种交叉输入和输出的方法。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿、Bub、
如果接地电位不同、可能会发生这种情况、但我认为这不是原因。 此处的快速测试是将接地线连接在一起。 只需用一些导线将 MCU 板和 TMUX6236板接地端触碰在一起即可。
有趣的是、PWM 不工作、而是进行手动切换。 转换时间处于100ns 范围内、而切换时间为10us、因此我认为这里的限制因素不是时序。
尝试一次操作 SELx。 只需确保您可以首先使用 PWM 切换单个通道。 未显示任何内容表明它应该无法正常工作。
另外要说明的只是该电路的注意事项是、您的示波器快照中的 GL 和 GH 来自两种不同的来源并转到 SEL1和 SEL2? 您实际上只需使用一个电源并将其连接到 SEL1和 SEL2引脚即可进行最终设计。
谢谢。
Rami