This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24159:高电流消耗与 SGM3005……

Guru**** 2589055 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1256713/ts3a24159-high-current-consume-compared-with-sgm3005

器件型号:TS3A24159

大家好、

我建议在客户侧使用 TS3A24159替换 SGM3005。

客户测试后、Ts3A24159电流非常高!!!

客户应用正常打开并连接到 MCU (正常处于睡眠模式)、然后唤醒并切换 TS3A242159读取数据。

MCU 唤醒并处于工作模式时、TS3A24159电流高于数据表。 SGM3005不会出现问题。

SGM3005:5.5uA

TS3A24159:25.8uA

请帮助提供有关如何修复的建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示原理图以及在何处测量电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    如前所述、请展示此应用的原理图、以便我们在此处提供更可靠的响应。  

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪亚尔斯、

    客户测量来自输入电源的电流。 因此、5uA 是总系统功耗。

    关于原理图,设计没有变化,只需将 SGM3005替换为 TS3A24159……

    对这个问题有什么想法吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 SGM3005原理图是什么样的。

    一个猜测是控制输入悬空或具有无效电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    如果没有原始原理图、就很难检查这里的系统级别会发生什么情况。 正如 Clemens 提到的、可能对引脚施加了悬空引脚或超出范围的电压。 请在此处分享您的任何其他信息、以便我们找出根本原因。  

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    下面是 SGM3005原理图及其功能。

    IR_TX/IR_RX:适用于 IrDA  UART

    BT_TX / BT_RX:针对 BT 模块  UART

    GSM_TX / GSM_RX;用于4G 模块  UART

    BSL_TX/BSL_RX:用于 MCU BSL 编程

    主要功能是 MCU 和每个模块之间的 UART 开关。  

    客户只需将其更改为 TS3A24159。

    如果无法解决此问题、则无法 说服 客户改为使用 TI 解决方案。

    请提供帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电路原理图并不完整;它们并不显示施加到电源和 I/O 引脚上的电压值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我本应该更清楚,我的道歉。 通常、在查看原理图以了解电流消耗过大或进行任何器件交换的潜在根本原因时、我们想要了解对引脚施加了哪些信号。 您能否提供应用于这里所有引脚的信号?

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    由于 MCU 的 UART 接口数量有限、客户使用 TS3A24159在 MCU 和其他模块之间切换 UART。

    他们无法提供包括模块在内的完整原理图、但只能解释如何连接开关和模块、如前所述。

    利用这些信息、您能帮助检查问题是什么吗?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Peter、

    如果没有完整的原理图、调试起来会有些困难、但我们仍然可以在这里尝试。 我们是否能够在电源存在的情况下获得 I/O 输入和控制输入的波形? 以便我们可以进行比较?

    此外、是否可以在 TS3A24159由其自己的电源供电的情况下运行测试? 我想查看那里的隔离式电流和电压。 我们将在此处查看是否专门从多路复用器流出的过量电流、或是否发生了压降或系统级的其他情况。  

    谢谢。
    Rami