This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI
我想咨询一下模拟多路复用开关的相关产品
电源使用5V。
输入信号在0~5V 范围内、而输出信号也在0~5V 范围内。
信号连接可以是8:1或4:1。
在浏览完模拟多路复用器产品后、是否需要回顾 OPMAP 的 RIRO 或频段? 设计中是否应反映模拟多路复用器的输入电阻规格?
此致、Choi
开关在闭合时的行为非常类似于电阻器;请参阅 RON 规格。 如果您的电路也可以与此处的电阻器一起工作、则您的电路可以正常工作。
嗨、崔
评估系统中的多路复用器时、多路复用器的目标是将对整体性能的影响降至最低。 在这种情况下、您可以将多路复用器视为信号链中的一个简单电阻器。 可以使用所用具体电压电源的数据表中的 Ron (导通电阻)规格找到该电阻。 例如、在25°C、该器件在5V 电源下的 Ron 为75欧姆。 在温度较低和电源较低的情况下、电阻会增加。 另请注意、该器件在5V 电源下的最大带宽也为500MHz。
此致、
亚历克斯