This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:用于 C2000的模拟多路复用器(5V 8:1~4:1)(例如28379 28388)

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1357156/tmux1308-analog-mux-5v-8-1-4-1-for-c2000-ex-28379-28388

器件型号:TMUX1308

尊敬的 TI

我想咨询一下模拟多路复用开关的相关产品

电源使用5V。

输入信号在0~5V 范围内、而输出信号也在0~5V 范围内。

信号连接可以是8:1或4:1。

在浏览完模拟多路复用器产品后、是否需要回顾 OPMAP 的 RIRO 或频段? 设计中是否应反映模拟多路复用器的输入电阻规格?

此致、Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关在闭合时的行为非常类似于电阻器;请参阅 RON 规格。 如果您的电路也可以与此处的电阻器一起工作、则您的电路可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、崔

    评估系统中的多路复用器时、多路复用器的目标是将对整体性能的影响降至最低。 在这种情况下、您可以将多路复用器视为信号链中的一个简单电阻器。 可以使用所用具体电压电源的数据表中的 Ron (导通电阻)规格找到该电阻。 例如、在25°C、该器件在5V 电源下的 Ron 为75欧姆。 在温度较低和电源较低的情况下、电阻会增加。 另请注意、该器件在5V 电源下的最大带宽也为500MHz。  

    此致、

    亚历克斯