This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159:TS5A3159DCKR

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1359259/ts5a3159-ts5a3159dckr

器件型号:TS5A3159

我们使用该部件切换音频源、以将输入驱动到放大器。

一个位置是满量程音频信号、另一个位置是相同音频信号的衰减版本。

我们可以看到、在 VCC = 3.3V 且开关位于衰减信号处时、似乎有来自信号顶部的满量程信号的串扰。

当器件的 VCC 更改为5V 时、不存在此串扰。  使用了4Vp-p 1KHz 输入正弦波来演示该问题、如所附。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    您能否解释一下示波器中的每个信号是什么?  

    器件还连接到了什么? 提供原理图会非常有用。  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请参阅随附的原理图。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当开关处于 B0位置时、预计在 U8-4处会看到大约1.35Vp-p。 我似乎是这种信号,除了塔添加到波的正侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您提供更多信息。

    此器件由3.3V 电源供电、进入引脚1 (B1)的信号为4V。 当这个引脚被断开时、它有可能导致器件故障、这是因为信号超过了电源电压。  

    您提到当 VCC 为5V 时、您不会看到错误的紫色信号、这是正确的、因为引脚1上的信号现在低于 VCC。 此外、如果保持一切不变并降低 VCC、紫色信号应变宽。 如果是这种情况 、则问题很可能是由4V 信号进入未选择的引脚引起的。  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当时想这可能是可行的、但同时也认为只要3.3V 电压轨上方的任何地方电压就会降低。 想知道为什么它会将信号放大到1.35V 以上、因为这远低于3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    该器件不具备超出电源工作能力或其他保护功能在建议电压以上运行则可能会损坏器件、或者在您的情况下输出故障信号。  

    我同意这在放大信号方面很有趣、但由于该器件在建议的范围之外工作、我们无法保证也无法预测该器件的行为。  

    谢谢。

    近红外