我们使用该部件切换音频源、以将输入驱动到放大器。
一个位置是满量程音频信号、另一个位置是相同音频信号的衰减版本。
我们可以看到、在 VCC = 3.3V 且开关位于衰减信号处时、似乎有来自信号顶部的满量程信号的串扰。
当器件的 VCC 更改为5V 时、不存在此串扰。 使用了4Vp-p 1KHz 输入正弦波来演示该问题、如所附。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用该部件切换音频源、以将输入驱动到放大器。
一个位置是满量程音频信号、另一个位置是相同音频信号的衰减版本。
我们可以看到、在 VCC = 3.3V 且开关位于衰减信号处时、似乎有来自信号顶部的满量程信号的串扰。
当器件的 VCC 更改为5V 时、不存在此串扰。 使用了4Vp-p 1KHz 输入正弦波来演示该问题、如所附。
Eric、您好!
感谢您提供更多信息。
此器件由3.3V 电源供电、进入引脚1 (B1)的信号为4V。 当这个引脚被断开时、它有可能导致器件故障、这是因为信号超过了电源电压。
您提到当 VCC 为5V 时、您不会看到错误的紫色信号、这是正确的、因为引脚1上的信号现在低于 VCC。 此外、如果保持一切不变并降低 VCC、紫色信号应变宽。 如果是这种情况 、则问题很可能是由4V 信号进入未选择的引脚引起的。
谢谢。
近红外