This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:论坛中的 S 参数模型与数据表不匹配

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1361726/ts3a27518e-s-parameter-model-in-forum-does-not-match-the-datasheet

器件型号:TS3A27518E

TS3A27518E S 参数模型 TS3A27518E_sParameters_25C.S2P 未进行仿真、正如数据表中建议的那样。  100MHz 信号显著降级。  数据表显示它具有典型值为4欧姆的导通电阻和240MHz 带宽。  有人可以验证 S 参数是否与此设备匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    出于好奇、您在哪里找到了这款车型? 是从这个帖子吗? 我不确定这是7年前是如何生成的、因此我重新注册了我们拥有的 S 参数模型文件、该文件应该能够提供更好的器件行为近似值。 请参阅随附的、并告诉我这是否有帮助。  

     e2e.ti.com/.../TS3A27518E_5F00_25C.zip

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的观看。  我试图取消我的评论,但显然,它仍然停留在论坛上。  

    原始文件来自 TI 网站上的论坛。  有几个选项可以在这个模型中运行。  只有一个包含串行直通。  我运行的是错误的一个没有这一点,这就是为什么我的结果看起来如此可怕。  因此、我最终获得了仿真结果、从而符合我对该器件的预期。  我仍将尝试这个新模型、看看是否有任何有趣的差异。   

    谢谢。

    比尔