This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX9616:Ron 特性(对比 VD / VS、T、VDD / VSS)和泄漏电流

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX9616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1362918/tmux9616-ron-characteristics-vs-vd-vs-t-vdd-vss-and-leakage-current

器件型号:TMUX9616

我想升级一个电子阻抗体层摄影设备的电路。

TMUX9616的数据表中缺少一些我需要的数据位、然后再整合到将在 VDD / VSS =+/- 20V 下运行的设计中。

VDD / VSS =+/-20V 时的 Ron 特征图

2. VDD / VSS =+/-20V、温度为0 - 80°C 时的 Ron 特征图

 VDD / VSS =+/-20V 以及范围为0 - 20V 的 VD / VS 值时的泄漏电流特性图

 

在哪里可以找到这些数据? 是否有更全面的数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richie、

    请参阅下面的 Ron 图、这来自数据表的第6.9节。  

    器件的 Ron 相当平坦、但正如您所看到的、在 ±20V 时、Ron 值的范围从10Ω 到22.5Ω、具体取决于温度。  

    不幸的是、对于电流泄漏规格、我们没有图可供分享。 我可以提供测量值、希望这些值会有所帮助。  

    温度 电压 关断泄漏 导通泄漏
    25°C ±20V -192nA 至200nA 800nA 至-745nA
    85°C ±20V -127nA 至122nA -842nA 至-798nA
    125°C ±20V -109nA 至117nA -869nA 至-850

    上表中的数据是在 VDD = 20和 VSS =-20时采集的。 VD / VS 的值为0V 至20V。  

    产品说明书中没有更全面的数据、这些数据都是内部存储的。

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    在一系列漏极值的 Ron 曲线上是否有任何数据? 有点像这样:  

    这样可以确保泄漏电流数据有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richie、

    遗憾的是、我们没有一系列漏极值的 Ron 曲线、但我们 有一些数据。

    在25°C 条件下 VDD = 110V;VS =-8V 至10V、VD =-8V 至10V;Ron 值范围为12.3Ω 至12.7Ω。  

    我希望这方面的资料足够。

    谢谢。

    近红外