我想升级一个电子阻抗体层摄影设备的电路。
TMUX9616的数据表中缺少一些我需要的数据位、然后再整合到将在 VDD / VSS =+/- 20V 下运行的设计中。
VDD / VSS =+/-20V 时的 Ron 特征图
2. VDD / VSS =+/-20V、温度为0 - 80°C 时的 Ron 特征图
VDD / VSS =+/-20V 以及范围为0 - 20V 的 VD / VS 值时的泄漏电流特性图
在哪里可以找到这些数据? 是否有更全面的数据表?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想升级一个电子阻抗体层摄影设备的电路。
TMUX9616的数据表中缺少一些我需要的数据位、然后再整合到将在 VDD / VSS =+/- 20V 下运行的设计中。
VDD / VSS =+/-20V 时的 Ron 特征图
2. VDD / VSS =+/-20V、温度为0 - 80°C 时的 Ron 特征图
VDD / VSS =+/-20V 以及范围为0 - 20V 的 VD / VS 值时的泄漏电流特性图
在哪里可以找到这些数据? 是否有更全面的数据表?
您好 Richie、
请参阅下面的 Ron 图、这来自数据表的第6.9节。
器件的 Ron 相当平坦、但正如您所看到的、在 ±20V 时、Ron 值的范围从10Ω 到22.5Ω、具体取决于温度。
不幸的是、对于电流泄漏规格、我们没有图可供分享。 我可以提供测量值、希望这些值会有所帮助。
温度 | 电压 | 关断泄漏 | 导通泄漏 |
25°C | ±20V | -192nA 至200nA | 800nA 至-745nA |
85°C | ±20V | -127nA 至122nA | -842nA 至-798nA |
125°C | ±20V | -109nA 至117nA | -869nA 至-850 |
上表中的数据是在 VDD = 20和 VSS =-20时采集的。 VD / VS 的值为0V 至20V。
产品说明书中没有更全面的数据、这些数据都是内部存储的。
谢谢。
近红外