This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6201:用于 LED 开启和关闭应用

Guru**** 2569865 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1366416/tmux6201-for-led-on-off-application

器件型号:TMUX6201
主题中讨论的其他器件:TMUX6221

工具与软件:

使用 TMUX6201RQXR 进行 AM 开关 LED 阴极(用于将 LED 电流连接到另一个电路和断开)。 也适用于模拟产品。

AM 计划将 TMUX6201RQXR 用于航空航天推荐用途。

如果可以使用 LED 阴极至引脚 S 并在控制 SEL 时获得与引脚 D 传递相同的信号、任何人都可以允许我这样做

在下面是电路规划。

1.我还需要一个 PSpice 文件

2.任何问题都会出现在逻辑下方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将起作用。 (应该有一个去耦电容器。)

    但晶体管以完全相同的方式用作开关。 您可以将控制信号与"与"门组合在一起、或使用两个开关(例如 TMUX6221)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保晶体管基本上位于 DEI1090 IC 的内部、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TI 将于今天节日举行、敬请期待明天与我们联系。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    看来克莱门斯已经回答了你在这里的问题,这是准确的。 至于 PSpice 模型、我们目前没有一个、但它是我们待创建的。 不幸的是,它可能不会到今年年底,甚至明年年初。 在这种情况下、 我们推迟到本常见问题解答。  

    如果您还需要其他信息、请告诉我!

    此致、

    亚历克斯