This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L4892:TS3L4892RHHR

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L4892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1359951/ts3l4892-ts3l4892rhhr

器件型号:TS3L4892

嗨、团队:

我正在寻找一个可以在四个1G 以太网信号之间切换的以太网交换模块。 我在搜索时遇到了此 IC、但我不确定它是否支持4个1G 以太网交换端口。  

此外、它可以在任何层(例如第2层或第3层)下工作、交换4 1G 以太网信号所需的数据速率是多少(我估计其本身可能为4Gbps)

此致、
M Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malsekar:

    TS3L4892RHR 的带宽为1.1GHz、 恐怕这不足以满足您的应用需求。  您能否说明一下"(我估计其本身可能为4Gbps)"的含义?

    根据我的理解、您将4个1Gbps 的信号输入到多路复用器并在它们之间进行切换、因此多路复用器必须处理1Gbps、而不是4Gbps。  

    如果是这种情况、我可以推荐 TMUX1511

    如果您需要其他帮助或建议、请告诉我。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    [报价 userid="523820" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1359951/ts3l4892-ts3l4892rhhr/5189411 #5189411"]根据我的理解、您将向多路复用器输入四个1Gbps 的信号并在它们之间进行切换、因此多路复用器必须处理1Gbps、而不是4Gbps

    谢谢、您的更新是正确的。

    由于 TMUX511具有有线网络应用或数据交换中心、这是否意味着它在工作频率下支持1G 以太网? 您能解释一下为什么1.1GHz BW 还不够吗?

    谢谢!
    M Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malsekar:

    是的、1.1GHz 应该就足够了。  如果您的应用要求该器件一次传递多个1Gbps 信号、我希望提供一个带宽更高的多路复用器。  

    很抱歉给您造成混淆、只要您在信号之间切换、并且器件必须一次通过其中一个信号、TS3L4892就可以在您的应用中可靠地工作。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR

    很抱歉、如果您在信号之间切换、而且设备必须一次通过其中一个信号、TS3L4892将在您的应用程序中可靠地工作。

     在该应用中、TS3L4892RHR 如何与 TMUX511PWR 比较、哪一款更适合使用?

    谢谢!
    M Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malsekar:

    如果您能告诉我 所需的工作电压是多少、以及您是否有任何其他适用于您的应用的关键参数、 我 会为您推荐一款器件。

    有关用例的任何其他信息都将有所帮助。

    谢谢!

    近红外   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR:

    工作电压为3.3V、使用巨型帧切换1Gbps eth 信号的其他参数是要求采用精确时间协议。

    谢谢!
    M Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Malsekar、

    NIR 目前不在办公室、因此我将继续提供支持。  

    我看到您正在执行1G 以太网交换。 如果你在寻找每条线路的1G、我不清楚读取线程、否则整个通道将传输1G (1Gbps)。 听起来您要在4个通道之间分配传输速率。 您是否知道实际的每线路频率是多少或您正在使用的物理层名称? 是否是1000BASE-T 与100p BASE-T1?

    我怀疑你实际上不需要1G 带宽、实际上需要1G 总传输速率。 通常、在这种情况下、多路复用器的实际带宽可能远小于传输速率、4892器件就比较合适了。  

    -Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    我正在寻找一个能够切换四个1Gbps 以太网信号的以太网交换机、因此我相信物理层将是1000BASE-T、每线路频率为125MHz。

    谢谢!
    M Karthik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    所以、ts3l4892在这里可以很好地工作

    谢谢

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    我计划进行一些设计更改、下面我会使用简单的方框图来阐述这些更改
    此处的以太网信号可以帮助插槽1至4之间相互通信、并提供 RJ45连接器以测试每个插槽的1Gbps x4
    1. IC 是否支持这种功能?是否需要2个或更多的 IC?如果是、是否可以使用其他具有4到5端口切换的器件?
    2. IC 是否支持诸如互通信以太网信号以及来自外部的信号,我的意思是要使用以太网从端口进行测试和交换,并在 SBC/插槽之间进行切换。
    3A。 或者、我是否需要为每个插槽配备4个以太网端口以进行测试、并且交换 IC 可以在插槽之间相互通信?
    3B。 或者、我是否可以使用另一个切换 IC 来减少端口、也就是说、使用交换机时、我可以不同时而是单独测试插槽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    Rami 很好、应该能够在下周晚些时候与您联系

    此致、

    kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    感谢您的更新、我们将等待解答。

    此致、
    M Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malsekar:

    抱歉的困惑,但 Rami 是不在办公室,所以我将继续帮助而不是 .

    1.是的,  ts3l4892 将支持您的应用程序。 它是一个2:1 11通道器件、足以满足通过系统的信号数量。  

    2.该设备将能够支持互联网应用程序。  

    有关该器件的更多信息、请查看 数据表。 

    谢谢!

    近红外