嗨、团队:
我正在寻找一个可以在四个1G 以太网信号之间切换的以太网交换模块。 我在搜索时遇到了此 IC、但我不确定它是否支持4个1G 以太网交换端口。
此外、它可以在任何层(例如第2层或第3层)下工作、交换4 1G 以太网信号所需的数据速率是多少(我估计其本身可能为4Gbps)
此致、
M Karthik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Malsekar:
TS3L4892RHR 的带宽为1.1GHz、 恐怕这不足以满足您的应用需求。 您能否说明一下"(我估计其本身可能为4Gbps)"的含义?
根据我的理解、您将4个1Gbps 的信号输入到多路复用器并在它们之间进行切换、因此多路复用器必须处理1Gbps、而不是4Gbps。
如果是这种情况、我可以推荐 TMUX1511
如果您需要其他帮助或建议、请告诉我。
谢谢!
近红外
尊敬的 NIR:
[报价 userid="523820" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1359951/ts3l4892-ts3l4892rhhr/5189411 #5189411"]根据我的理解、您将向多路复用器输入四个1Gbps 的信号并在它们之间进行切换、因此多路复用器必须处理1Gbps、而不是4Gbps谢谢、您的更新是正确的。
由于 TMUX511具有有线网络应用或数据交换中心、这是否意味着它在工作频率下支持1G 以太网? 您能解释一下为什么1.1GHz BW 还不够吗?
谢谢!
M Karthik
嘿 Malsekar、
NIR 目前不在办公室、因此我将继续提供支持。
我看到您正在执行1G 以太网交换。 如果你在寻找每条线路的1G、我不清楚读取线程、否则整个通道将传输1G (1Gbps)。 听起来您要在4个通道之间分配传输速率。 您是否知道实际的每线路频率是多少或您正在使用的物理层名称? 是否是1000BASE-T 与100p BASE-T1?
我怀疑你实际上不需要1G 带宽、实际上需要1G 总传输速率。 通常、在这种情况下、多路复用器的实际带宽可能远小于传输速率、4892器件就比较合适了。
-Rami
尊敬的 Rami:
我计划进行一些设计更改、下面我会使用简单的方框图来阐述这些更改
此处的以太网信号可以帮助插槽1至4之间相互通信、并提供 RJ45连接器以测试每个插槽的1Gbps x4
1. IC 是否支持这种功能?是否需要2个或更多的 IC?如果是、是否可以使用其他具有4到5端口切换的器件?
2. IC 是否支持诸如互通信以太网信号以及来自外部的信号,我的意思是要使用以太网从端口进行测试和交换,并在 SBC/插槽之间进行切换。
3A。 或者、我是否需要为每个插槽配备4个以太网端口以进行测试、并且交换 IC 可以在插槽之间相互通信?
3B。 或者、我是否可以使用另一个切换 IC 来减少端口、也就是说、使用交换机时、我可以不同时而是单独测试插槽?