请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD54HC4051 工具与软件:
我将尝试评估 CD54HC4051从修订版 M 更改为修订版 N 的最新修订版本的影响、特别是参数 tPHZ 和 tPLZ。 我对这些参数实际描述的内容感到困惑。 开关关断是否存在传播延迟? 如果是这样、为什么参数测量信息图 B 显示它的测量范围是从开关/使能上升的50%到输出的50%、其中其他传播延迟测量范围是从开关/使能上升的50%到输出上升的50%?
此外、如果只是传播延迟、从19ns 到27ns 的变化会影响 EMI 吗?