主题中讨论的其他器件:SN74LV541A、 SN74LV4066A、 TPS22948、 UCC27519
工具与软件:
我正在尝试使用总线开关来选择性地将一组网络上拉至5V。原理图如下所示。 我希望能够同时使用16811C 和16211C、因此将偏置侧(B)作为源、将非偏置侧(A)作为接收端。 我将通道1和2加倍、只是为了进一步降低导通状态电阻。 当1.6 kΩ 下拉至 A 侧 GND 时、我会看到 B 和 A 之间的导通状态电阻约为1.2k (I 测量的是4.99V @ B、3.66V @ A)。 使用40 µA 下拉时、我看到 A 和 B 之间的导通状态电阻为29.3k
我已经确认当我申请3V3时! OE 通过 U900的上拉消失、因此这表明芯片"导通"、但没有电流流经。 我在每个通道和两张卡上测量了相同的行为、因此结果是一致的。 我有什么错?开关为什么没有完全打开?