This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16811C:导通电阻测量值是否为高电平?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV541A, SN74LV4066A, TPS22948, UCC27519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1392338/sn74cbt16811c-on-resistance-is-measuring-high

器件型号:SN74CBT16811C
主题中讨论的其他器件:SN74LV541ASN74LV4066ATPS22948UCC27519

工具与软件:

我正在尝试使用总线开关来选择性地将一组网络上拉至5V。原理图如下所示。 我希望能够同时使用16811C 和16211C、因此将偏置侧(B)作为源、将非偏置侧(A)作为接收端。 我将通道1和2加倍、只是为了进一步降低导通状态电阻。 当1.6 kΩ 下拉至 A 侧 GND 时、我会看到 B 和 A 之间的导通状态电阻约为1.2k (I 测量的是4.99V @ B、3.66V @ A)。 使用40 µA 下拉时、我看到 A 和 B 之间的导通状态电阻为29.3k  

我已经确认当我申请3V3时! OE 通过 U900的上拉消失、因此这表明芯片"导通"、但没有电流流经。 我在每个通道和两张卡上测量了相同的行为、因此结果是一致的。 我有什么错?开关为什么没有完全打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CBT 开关专为 TTL 信号而设计、此类信号实际上并不会接近5V。这些开关是使用栅极电压为5V 的普通 N 沟道 MOSFET 实现的、因此当信号为5V 时、晶体管关闭。

    有些合适的模拟开关使用发送门、如 SN74LV4066A、但最多具有四个通道。 如果只想连接到5V、也可以使用具有三态输出的缓冲器、例如 SN74LV541A。

    但是、当将所有信号连接到相同电压时、实际上不需要多个通道。 UCC27519等栅极驱动器是强缓冲器、或者 TPS22948等负载开关是阻值极低的开关。