Other Parts Discussed in Thread: TMUX6212, TMUX1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX6212 Thread 中讨论的其他器件: TMUX1101
工具与软件:
尊敬的先生:
我用 TI 制造的2个 TMUX6212模拟开关 IC 将功率信号从源极传输到漏极。 通过第一个 IC、我将源极的电压信号连接到漏极、这些电压信号将由 STM 控制器的 GPIO 控制。 同样、对于另一个开关、我要将22V 和7V 电压从源极传输到漏极。 因此、在这两种情况下、正如数据表中建议的那样、我为模拟开关的 VDD 引脚提供了28V 输入电源、即电源输入应大于模拟信号范围。 主席先生、我也附上了我的设计的图像、请回顾一下、并告诉我是否存在所有正确的或一些缺陷、或我需要做的一些更改、以使我的设计能够正常工作。
正在等待您的回复、
谢谢、此致、
Shubham