This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6212:设计审查

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6212, TMUX1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1396356/tmux6212-design-review

器件型号:TMUX6212
Thread 中讨论的其他器件: TMUX1101

工具与软件:

尊敬的先生:

我用 TI 制造的2个 TMUX6212模拟开关 IC 将功率信号从源极传输到漏极。 通过第一个 IC、我将源极的电压信号连接到漏极、这些电压信号将由 STM 控制器的 GPIO 控制。 同样、对于另一个开关、我要将22V 和7V 电压从源极传输到漏极。  因此、在这两种情况下、正如数据表中建议的那样、我为模拟开关的 VDD 引脚提供了28V 输入电源、即电源输入应大于模拟信号范围。 主席先生、我也附上了我的设计的图像、请回顾一下、并告诉我是否存在所有正确的或一些缺陷、或我需要做的一些更改、以使我的设计能够正常工作。



正在等待您的回复、

谢谢、此致、
Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    关于 TMUX6212器件的设计、一切看起来都正确、并且您正在正确使用这些器件。

    您可以更正电源电压(VDD)需要高于从源极传递到漏极的信号。

    此外、TMUX1101的原理图看起来也正确、应该会正常运行。

    但是、如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我

    此致、Kameron