主题中讨论的其他器件: TMUX1308-Q1、 TMUX1309-Q1、 THS4541、 OPA855
工具与软件:
专家、您好!
我可以问 TMUX1308A-Q1是否会采用 WQFN 封装吗?
它的接地输出电容器是多少?
此致、
文廷
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
专家、您好!
我可以问 TMUX1308A-Q1是否会采用 WQFN 封装吗?
它的接地输出电容器是多少?
此致、
文廷
您好、 Alex。
关于 这一点、 我 有 两个 问题。
1、 我 想 知道 Con 的电容 和 接地的输出电容。 因为 我 想 知道 它 与 TMUX1308-Q1有任何区别。
2、 当 我 使用 TMUX1308-Q1 和 TMUX1309-Q1 时、我发现当 我 使用不同的多路复用器时 、输出性能会有所不同、当 我使用8通道至1 通道时、输出脉冲宽会比我使用4至1通道 TMUX1309-Q1宽。 那么、 我 想 知道 这 两个 多路复用器的区别吗? 我 认为 8个 通道的输出电容器 可能会 更大。
谢谢。此 致
Xiaangfei
尊敬的光飞:
通道配置的差异会导致电容差异。 8:1的电容可能比4:1高、这将产生您提到的更宽的脉冲宽度。 我们并未具体说明输出电容的规格。 我们有 Con 和 Coff 规格、应提供所需的所有信息。 在这种情况下、关断状态下的输出电容为 Cdoff。 在导通状态下、源极电容和漏极电容相同。
很遗憾、我无法深入了解 OPA 问题、因为这超出了我的专业知识。 我可以将该主题移动到他们的组、前提是它对您有用!
此致、
Alex
Alex、您好!
下面是客户提出的更多问题。
该测试结果符合我们的激光雷达测试结果。 但如果8通道至4通道之间只有3PF 差异。 对我的测试结果没有太大影响。 仿真电路时、您会看到这一点。 只能有大约5%的脉冲宽度变化、但详细的电路板测试结果、脉冲宽度变化至少30%。 您是否知道1308与1309之间的任何其他差异?
您可以帮助检查 Rdson、它有什么区别吗?
另一个问题是、由于始终有一个通道输入连接输出、如何测试 CDOFF。 通过 EN 引脚?
他们还在其测试结果中发现、S0和 S2脉冲与其他通道相比窄得多、请帮助检查为什么会发生这种情况? 这两个通道有什么不同吗?
此致、
文廷