This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308A-Q1:TMUX1308A-Q1和 IT's 输出电容封装

Guru**** 2562240 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308A-Q1, TMUX1308-Q1, TMUX1309-Q1, THS4541, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1388081/tmux1308a-q1-package-of-tmux1308a-q1-and-it-s-output-capacitance

器件型号:TMUX1308A-Q1
主题中讨论的其他器件: TMUX1308-Q1TMUX1309-Q1THS4541OPA855

工具与软件:

专家、您好!

我可以问 TMUX1308A-Q1是否会采用 WQFN 封装吗?

它的接地输出电容器是多少?

此致、

文廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的文廷:

    计划发布 WQFN 封装的4Q 版本。 我不确定我是否理解输出电容问题、但我认为您可能需要参考器件的导通/关断电容规格、可在产品页面的数据表中找到!

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alex。

    关于 这一点、 我 有 两个 问题。

    1、 我 想  知道    Con 的电容 和    接地的输出电容。  因为 我 想  知道 它    与 TMUX1308-Q1有任何区别。  

    2、 当 我 使用 TMUX1308-Q1 和 TMUX1309-Q1   时、我发现当 我          使用不同的多路复用器时     、输出性能会有所不同、当      我使用8通道至1     通道时、输出脉冲宽会比我使用4至1通道 TMUX1309-Q1宽。  那么、 我  想 知道    这 两个 多路复用器的区别吗?  我 认为     8个 通道的输出电容器 可能会 更大。

    谢谢。此  致

    Xiaangfei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex。

    另一个问题。 而不是多路复用器。 有关高速 OPA 的讨论。

    我想知道 OPA 输出抖动。 什么因素会影响这个结果?

    我们发现、我们的新设计使用 opa855+ths4541、抖动比以前更高?

    谢谢。此致

    Xiaangfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的光飞:

    通道配置的差异会导致电容差异。 8:1的电容可能比4:1高、这将产生您提到的更宽的脉冲宽度。 我们并未具体说明输出电容的规格。 我们有 Con 和 Coff 规格、应提供所需的所有信息。 在这种情况下、关断状态下的输出电容为 Cdoff。 在导通状态下、源极电容和漏极电容相同。  

    很遗憾、我无法深入了解 OPA 问题、因为这超出了我的专业知识。 我可以将该主题移动到他们的组、前提是它对您有用!

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    您能否提供一些数据或测试结果、输出电容器的变化量会导致从4变为1、从8变为1。 在数据表中 Cdoff 相同、找不到任何差异。

    有关 OPA 的信息、请帮助将其移至其他组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我继续并就电容问题进行了离线跟进、因为这更多的是内部数据。 我现在将该主题移至 OPA 团队。  

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能准确分享一下 OPA855+THS4541组合带来的成果吗? 这种不规则行为的图像有助于理解可能发生的情况。 您能否分享一下相关电路的原理图。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    下面是客户提出的更多问题。

    该测试结果符合我们的激光雷达测试结果。 但如果8通道至4通道之间只有3PF 差异。 对我的测试结果没有太大影响。 仿真电路时、您会看到这一点。 只能有大约5%的脉冲宽度变化、但详细的电路板测试结果、脉冲宽度变化至少30%。 您是否知道1308与1309之间的任何其他差异?

     您可以帮助检查 Rdson、它有什么区别吗?

     另一个问题是、由于始终有一个通道输入连接输出、如何测试 CDOFF。 通过 EN 引脚?

     他们还在其测试结果中发现、S0和 S2脉冲与其他通道相比窄得多、请帮助检查为什么会发生这种情况? 这两个通道有什么不同吗?

    此致、

    文廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的文廷:

    该主题已分配给运算放大器团队、是您先前关于我们器件的问题的一部分。 如果此问题定向到 MUX 团队、则针对该器件的特定问题创建新主题可能会更容易。

    此致、

    Ignacio