请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD4052B 主题中讨论的其他器件:PCM5102、、、 CD74HC4052
工具与软件:
我想使用 I2S 通过 PCM5102生成音频、并使用 CD4052切换4个通道。
但是、会按如下所示观察到故障。
问题
1.音频输出对于未选择的其他通道也较弱
2.测试未通过 DMM 选择的通道时、会出现弱短路症状
查询
1.我不知道电路是否有问题。 (我将 VDD 更改为3.3V、但会出现相同的症状。)
2. CD4052B 是否不适合我的目的