This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:有关音频信号切换故障的问题(CD4052)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102, CD4052B, CD74HC4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1400221/cd4052b-questions-about-audio-signal-switching-malfunction-cd4052

器件型号:CD4052B
主题中讨论的其他器件:PCM5102、、、 CD74HC4052

工具与软件:

我想使用 I2S 通过 PCM5102生成音频、并使用 CD4052切换4个通道。
但是、会按如下所示观察到故障。

问题
1.音频输出对于未选择的其他通道也较弱
2.测试未通过 DMM 选择的通道时、会出现弱短路症状

查询
1.我不知道电路是否有问题。 (我将 VDD 更改为3.3V、但会出现相同的症状。)
2. CD4052B 是否不适合我的目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4000器件针对高电压进行了优化。 CD405x 具有非常高的导通电阻、对于3.3V、甚至没有任何指定值。

    且 PCM5102输出负电压。 大多数开关无法处理超过其电源轨的电压。

    使用 CD74HC4052、并将负电源连接到 VEE。 (您或许能够从 VNEG 中获取。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,谢谢你的答复。
    我了解您建议的解决方案。
    相对于 PCM5102的引脚、VNEG 是否正确?
    (PCM5102 [VNEG]-(连接)- CD74HC4052[CDC4052] VEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。