This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4053B:在为我的应用选择正确的模拟/数字多路复用器时需要您的帮助。

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4053, TMUX1574, CD4053B, TMUX1309, SN74CB3Q3245, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1404166/cd4053b-need-your-help-in-selecting-correct-analog-digital-multiplexer-for-my-application

器件型号:CD4053B
主题中讨论的其他器件:TMUX1574、TMUX4053 TMUX1309SN74CB3Q3245、TMUX1511

工具与软件:

您好!

在为我的应用选择正确的模拟/数字多路复用器方面、我需要您的帮助。

 我让 TI MCU 在1.8V 电源下运行、因此所有数字 IO 都将在1.8V 逻辑下工作。

 我的设计中有以下信号:

 

 

正如您在上面的方框图中看到的、我有两个不同的接口信号、分别名为 InterfaceA 和 InterfaceB。 这意味着、信号始终从接口传输到目标(从左到右)

 

所有信号都遵循1.8V 数字逻辑。

任何信号上的最大时钟频率都可高达10MHz。 我还可以减小至4Mhz。

不需要信号隔离。 因此、左侧电路和右侧电路的 GND 很常见。

我有 TI MCU 可以控制要选择的接口。 因此、多路复用器将由 TI MCU 控制。

 

CLK1和 CLK2始终是单向的、并由 InterfaceA 或 InterfaceB 驱动。 这意味着、信号始终从左到右

D0、D1、D2和 D3信号是双向的。 这意味着、信号可能从左向右或从右向左

锁存器始终是单向的、并由目标器件驱动。 这意味着信号始终从右向左传输

 

我需要一个多路复用器、它允许我在接口 A 或接口 B 之间选择所需的接口

多路复用器不应在1.8V 逻辑上引入过大的压降。 因此、导通电阻应尽可能低

多路复用器不应改变信号完整性、这会导致违反1.8V 数字逻辑 VIL、VIH、VOH、VOL 规格。

我认为串扰不会成为我的最大值 频率小于10MHz

 

话虽如此、您能否帮助我缩小哪些 TI 产品更适合上述要求的范围?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是适用的开关列表: ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#480=4;6;10&1143=2:1 SPDT&2192=1.8V 兼容控制输入&3306=1.8

    您可能需要2×TMUX1574。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krunal、

    我同意克莱门斯的建议。  

    使用2个 TMUX1574 应该适合您的应用。 它是一个2:1 4通道多路复用器、因此其中的两个会覆盖系统中的所有信号。 它与2欧姆的 Ron 兼容1.8V 逻辑电平。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR:

    请在下面查询中获取专家意见。

    我碰巧看到 https://www.ti.com/product/TMUX4053

    您能说明一下如何将 TMUX4053与您建议的 TMUX1574进行比较吗?  

    TI 网站上是否有并排比较工具?

    TMUX4053和 TMUX1574都支持双向模拟信号。 不是吗?

    我只是想从技术上了解  TMUX4053和 TMUX1574之间的区别吗?

    此致、

    Kz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX4053针对更高的电压进行了优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    TI 网站上是否有可以进行并排比较的工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品搜索中、显示您需要的所有列、选择左列中带有复选框的器件、然后点击"Compare"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如这里提到的 Clemens、您可以使用产品搜索工具
    https://www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html

    在那里、您可以选中器件名称旁边的小框(可以通过按下"产品编号"下方的小滑动条来搜索特定的名称、因为您已经知道您感兴趣的编号)

    然后、您会自动在底部弹出一个比较窗口。 按比较键以获取表格

    例如、我继续、在此处以同一表格展示了 CD4053B、TMUX1574和 TMUX4053B:

    https://www.ti.com/compare-products/?id=520&type=GPT&partList=TMUX4053,TMUX1574,CD4053B&columnList=-21143,480,3306,3307,1389,3143typ,3127typ,3193max,192typ,1611,1192,2954,2955,1130,261011,2192,-4,0max</s>3480 3,306,330713893141,611,1192295429551130261011,219

    您可以选择仅突出显示差异或使用表显示所有参数。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对 TMUX1574DYYR 有其他疑问

    根据电气规格、我看到可以将3.3V 连接至 VDD、但 S1A、S1B、S2A、S2B、S3A、 S3B、S4A、S4B 可以具有振幅在  TMUX1574DYYR 的 GND 到 VDD 范围内的信号(模拟或数字)(在本例中为3.3V)。

    你支持我的理解吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krunal、

    请参阅以下建议运行条件:

    TMUX1574的 VDD 信号范围为1.5至5.5V、而 Vs/Vd 为0至 VDD x 2。 这意味着 I/O 引脚上的信号可高达电源电压的2倍。  

    在您的情况下、如果 VDD = 3.3V。  S1A、S1B、S2A、S2B、S3A、 S3B、S4A、S4B 的信号范围为0V 至6.6V。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要有关此主题的其他帮助和信息。

    各种要求不断演变、我需要您的帮助来选择合适的模拟多路复用器。

    我附上了一份显示我的要求的文件。

    1. 我有4个源和1个目标
    2. 源 S1、S2、S3相似、但不一定相同
    3. 与 S1、S2、S3相比、供电方 S4有额外的信号
    4. 只要给定信号组中所有信号的传播延迟一致、这是可以接受的、但最好选择较小的传播延迟
    5. 目标器件不应接收到经过更改的信号。 换句话说、对于 Target、多路复用器应充当透明块、因此 Target 认为其直接从源 S1或 S2或 S3或 S4接收信号
    6. 先断后合是理想选择

    在选择合适的模拟多路复用器方面需要您提供帮助。

    在任何时候、目标连接至 S1或 S2、或 S3或 S4

    在任何时间点都必须有多个源处于活动状态

    您能帮助我选择合适的多路复用器来满足上述要求吗?

    如果 TI 没有一个满足上述要求的多路复用器 IC、那么请告诉我有哪些最佳的可用解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于4:1多路复用器、2×TMUX1309。

    对于额外的五个信号、您可以使用任何1:1开关、如 SN74CB3Q3245或 2× TMUX1511。