Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07
工具与软件:
您好!
我向电源引脚提供了+5V 电压。
通道的输入= 5V。
当控制逻辑低电平= 0V 时、通道/开关输出端得到5V 电压。
但是、当我将控制逻辑更改为 High = 5V 时、 我也将在输出端获得5V、即即使在更改控制逻辑后先前的输出也会保持在输出端、
而我希望具有高阻抗、因此没有电压、因为对于逻辑1、开关现在是断开的。
我的应用要求是、
对于逻辑0:通道的输入、即0V 或5V 或具体地说是对地短路。
对于逻辑1:开路或高阻抗
请帮我解决这个问题。 或者推荐其他一些德州 IC 来满足我的要求。
谢谢、此致、
Indira