This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3167:为什么即使将控制逻辑更改为1、也会反映之前的输出

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1419942/ts5a3167-why-previous-output-reflects-even-after-changing-the-control-logic-to-1

器件型号:TS5A3167
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07

工具与软件:

您好!

我向电源引脚提供了+5V 电压。

通道的输入= 5V。

当控制逻辑低电平= 0V 时、通道/开关输出端得到5V 电压。

但是、当我将控制逻辑更改为 High = 5V 时、 我也将在输出端获得5V、即即使在更改控制逻辑后先前的输出也会保持在输出端、

而我希望具有高阻抗、因此没有电压、因为对于逻辑1、开关现在是断开的。

我的应用要求是、

对于逻辑0:通道的输入、即0V 或5V 或具体地说是对地短路。

对于逻辑1:开路或高阻抗

请帮我解决这个问题。 或者推荐其他一些德州 IC 来满足我的要求。

谢谢、此致、

Indira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当开关断开时、COM 和 NC 引脚之间没有连接、但该线路上的任何电容都将保持电压。

    没有"无电压"这样的东西。 该引脚可能是悬空的、但这意味着电压是不可预测的。

    输出连接了什么? 如何测量电压? 您希望在开关断开时发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Indira:

    您能分享一个原理图吗?  

    我同意克莱门斯的评论。 建议在 IN 引脚上连接上拉和下拉电阻器、以保证逻辑行为。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。
    我们使用万用表测量它。
    我们的最终应用必须将控制信号馈送到外部驱动板、从而启用/禁用激光源、
    其要求是针对一个逻辑器件进行"接地短路"
    而针对其他逻辑器件"打开"。
    现在、我们使用跳线来短接和打开(手动控制)、从而满足驱动板的要求。
    但我们必须进行软件控制、因此我选择了此 IC 通过 SEL 信号来控制它。
    等待您宝贵的线索。
    感谢您的支持和关注。
    谢谢、 此致、
    Indira
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 SN74LVC1G07或普通晶体管等开漏缓冲器来控制此信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Indira:

    您能否共享原理图? 有助于了解系统中正在发生什么情况。

    谢谢!

    近红外