This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:我可以使用该产品吗?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1420967/ucc24624-can-i-use-this-product

器件型号:UCC24624

工具与软件:

大家好、我是 Gunhee。 我将开发 LLC 谐振转换器、并且将使用 UCC24624来实现 SR 驱动。 我目前在次级侧中心抽头电路中使用二极管、并且尝试使用 SR 来提高效率。
我想问你什么。 我想使用 UCC24624ic 进行 SR 驱动、但注意到 VD 引脚的感应范围高达240V。 当我使用二极管时、阳极阴极两端的电压大约需要320V、那么我可以配置分压器电路并使用 UCC24624吗?

如果没有、您可以推荐产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够通过以下链接中的应用手册中所述的技术扩展 VDS 范围。

    https://www.ti.com/lit/an/slua860/slua860.pdf

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、