Other Parts Discussed in Thread: UCC24624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC24624 工具与软件:
大家好、我是 Gunhee。 我将开发 LLC 谐振转换器、并且将使用 UCC24624来实现 SR 驱动。 我目前在次级侧中心抽头电路中使用二极管、并且尝试使用 SR 来提高效率。
我想问你什么。 我想使用 UCC24624ic 进行 SR 驱动、但注意到 VD 引脚的感应范围高达240V。 当我使用二极管时、阳极阴极两端的电压大约需要320V、那么我可以配置分压器电路并使用 UCC24624吗?
如果没有、您可以推荐产品吗?