This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我们将在我们的项目中使用 TMUX1574RSVR。 通过该部件传输 SPI 信号时、我们会面临问题。
问题:
我们将以125KHz 的时钟频率、以5V 的电压电平传输 SPI 信号、
这样做时、我们观察到 SPI 信号不符合预期。 在探测两端的信号时、我们发现我的输入信号与预期不符、但是 A 组的输出与预期不符。 经过进一步调查、我们发现引脚3 (MISO)的信号始终为低电平。 我们已检查从器件且其工作正常。
因此、我们替换了多路复用器。 即使 更换多路复用器后 、银行 B (第8个引脚)仍会出现问题、并且银行 A 信号现在也符合预期。
请确认原因、如果此错误再次出现、请建议我们小心。
谢谢。此致
Venish S.
你好、 Clemens Ladisch、
请找到随附的图像
尊敬的 Kameron Hill:
请查找附件、请参考、
这是从多路复用器器件的主器件输入中捕获的。
下述 捕获 取自 B 通道的多路复用器输出。
下述捕获取自通道的多路复用器输出。
即使是使用许多章节和多块电路板的同一器件 IC、但这只是一个章节问题、并且还随附了批次 IC 器件、请查看下图。
尊敬的 Venish:
感谢这里的图片,我可以帮助找出在这里发生了什么。
就像 Clemens 所说、可能存在焊接问题、电路板上的器件 从4个信号路径中拉出1个。(根据波形)
是否有办法让其中一个"故障"单元独立于系统来验证多路复用器是否正常工作、以确保所有通道正常工作。(在您的系统运行过程中、其中一个通道可能会损坏、这将帮助我们找到答案)
您还能看到"故障"器件的电源电流是多少?
请告诉我您的想法、我们会继续努力。
此致、
Kameron
尊敬的 Venish:
虽然仍可能有 Clemens 初始响应正确、但现在没有足够的信息来清楚地说明您所使用的多路复用器单元是系统中操作错误的直接原因。
我个人建议测试2"故障的多路复用器单元"、看看它们是否可以通过所有 IO 引脚传递信号。 通过独立测试多路复用器、我们可以了解它们是否是问题所在。
此外、是否有方法可以尝试在电路板上使用第三个多路复用器单元、看看该器件是否正常运行?
此外、如果您可以提供任何其他信息来帮助我们找到此处的问题、我们将不胜感激。
此致、
Kameron