工具与软件:
嗨、团队:
我们将在我们的项目中使用 TMUX1574RSVR。 通过该部件传输 SPI 信号时、我们会面临问题。
问题:
我们将以125KHz 的时钟频率、以5V 的电压电平传输 SPI 信号、
这样做时、我们观察到 SPI 信号不符合预期。 在探测两端的信号时、我们发现我的输入信号与预期不符、但是 A 组的输出与预期不符。 经过进一步调查、我们发现引脚3 (MISO)的信号始终为低电平。 我们已检查从器件且其工作正常。
因此、我们替换了多路复用器。 即使 更换多路复用器后 、银行 B (第8个引脚)仍会出现问题、并且银行 A 信号现在也符合预期。
请确认原因、如果此错误再次出现、请建议我们小心。
谢谢。此致
Venish S.