This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:通道角色分配变更

Guru**** 2693295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1428840/tmux646-channel-role-assignment-change

器件型号:TMUX646

工具与软件:

您好!

我们的客户询问他是否可以通过保持 P、N 输入条件切换通道分配、例如 将 CH1角色分配给 CH3角色、将 CLK 角色分配给 CH1。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有10个通道具有相同的电气特性。 (但您希望差分对彼此靠近布线。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toshiro、

    正如 Clemens 提到的、器件的所有通道都具有相同的额定值。

    分配每个通道的角色应该无关紧要、通道分配切换没有问题。

    谢谢!

    近红外