This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A-Q1:到 Y0的泄漏电流的影响

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5017-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1430535/sn74lv4052a-q1-the-impact-of-leakage-current-to-y0

器件型号:SN74LV4052A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TS3A5017-Q1

工具与软件:

您好、 我想知道下面所示条件的影响:

VCC = 0V、Y0的输入漏电流= 100uA

当 VCC 被拉高时、它是否会损坏芯片或使芯片工作异常?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y0引脚有一个连接到 VCC 的钳位二极管。 如果二极管电流不受限制、则可能会损坏器件。 流入 VCC 的电流可以(部分)为开关本身(低于1V、无法保证正常运行)和连接到 VCC 的任何其他器件加电。

    一般而言、您应该执行上述任一操作

    • 始终保持开关通电(将 INH 拉至高电平以禁用所有 I/O)、或
    • 使用具有断电保护功能的开关、例如 TS3A5017-Q1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钳位二极管的电流限制值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、我明白了。 关于50mA。 这样100uA 就不会损坏芯片、对吧? 然后我测量了 VCC、结果是0.5mV。  似乎没有为开关加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    在 Y0等 IO 引脚上的电压比电源电压高0.5V 至0.7V 的情况下、该器件内部的 ESD 二极管将激活。

    如果您将电流限制在50mA (在您的场景中为100uA)以下、则该器件及其内部 ESD 二极管路径不会受到永久损坏、应该可以用于将来的运行、但无法保证其未来的运行  

    请查看此 常见问题解答 、其中提供了更多说明。

    但是,如果你想使用一个更简单的解决方案,如克莱门斯前面指出,这些也会起作用。

    此致、

    Kameron