Other Parts Discussed in Thread: TS3A5017-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TS3A5017-Q1
工具与软件:
您好、 我想知道下面所示条件的影响:
VCC = 0V、Y0的输入漏电流= 100uA
当 VCC 被拉高时、它是否会损坏芯片或使芯片工作异常?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5017-Q1
工具与软件:
您好、 我想知道下面所示条件的影响:
VCC = 0V、Y0的输入漏电流= 100uA
当 VCC 被拉高时、它是否会损坏芯片或使芯片工作异常?
谢谢!
您好、Wang:
在 Y0等 IO 引脚上的电压比电源电压高0.5V 至0.7V 的情况下、该器件内部的 ESD 二极管将激活。
如果您将电流限制在50mA (在您的场景中为100uA)以下、则该器件及其内部 ESD 二极管路径不会受到永久损坏、应该可以用于将来的运行、但无法保证其未来的运行
请查看此 常见问题解答 、其中提供了更多说明。
但是,如果你想使用一个更简单的解决方案,如克莱门斯前面指出,这些也会起作用。
此致、
Kameron