Other Parts Discussed in Thread: MUX36S16, CD74HC4067
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MUX36S16 主题中讨论的其他器件: CD74HC4067
工具与软件:
嗨、团队:
我刚刚收到了一个关于可能的工作条件的问题 TQ。
他们可能正在寻找 ADG706BRUZ-REEL7的替代产品。
我建议使用 MUX36S16IPWR 、但他们声称我们的器件无法在与竞争产品相同的电源电压下运行、因此需要更高的电压。 我感到困惑、因为数据表清楚地表明、Vdd 的电源电压上升到40V、但未必正确?
现在、我特别询问了他们用于多路复用器的电源!
它们使用以下功能:
- VDD:-0.3V 至+7V
- VSS:+0.3V 至–3.5V
您能帮助我并解释一下这是否也适用于我们的器件吗?
如果不是、我缺少一些东西。
提前感谢您。
此致、
Rosario