This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36S16:有关电源电压条件的技术问题

Guru**** 2558850 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX36S16, CD74HC4067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1433340/mux36s16-technical-question-regarding-the-supply-voltage-conditions

器件型号:MUX36S16
主题中讨论的其他器件: CD74HC4067

工具与软件:

嗨、团队:

我刚刚收到了一个关于可能的工作条件的问题 TQ。


他们可能正在寻找 ADG706BRUZ-REEL7的替代产品。

我建议使用 MUX36S16IPWR 、但他们声称我们的器件无法在与竞争产品相同的电源电压下运行、因此需要更高的电压。 我感到困惑、因为数据表清楚地表明、Vdd 的电源电压上升到40V、但未必正确?
现在、我特别询问了他们用于多路复用器的电源!

它们使用以下功能:

  • VDD:-0.3V 至+7V
  • VSS:+0.3V 至–3.5V

您能帮助我并解释一下这是否也适用于我们的器件吗?
如果不是、我缺少一些东西。

提前感谢您。

此致、
Rosario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值无关紧要。 为了使该器件正常工作、您需要保持在建议的工作条件范围内。

    ADG706 的工作电压范围为1.8V 至5.5V。MUX36S16至少需要10V。 只有电压范围相似的1:16多路复用器是 CD74HC4067、它具有不同的引脚排列和更高的导通电阻。