This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:S1B&Amp;S3B 对地短路

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1438455/sn3257-q1-s1b-s3b-short-circuit-to-ground

器件型号:SN3257-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我们使用 SN3257、结果表明在实验中、S1B 和 S3B 两个引脚对地短路。 我的 SA 和 SB 同时连接到两个 MCU、两个 MCU 同时出现故障。 从结构图中可以看出、不应连接 S1A 和 S1B、因此我的另一个 MCU 不会受到接地短路的影响。 但是、这个问题已经发生、我们需要一个更详细的内部结构图。

1.能否 详细分享内部结构图?

2.你有任何关于这个问题的建议吗?

BR、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、器件已损坏。 最可能的原因是这些引脚 或 D2处出现过压。 这些引脚中是否有任何一个连接至电缆/连接器、或者处于嘈杂环境中? 这些线路是否受到过压保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    您能否详细说明一下该应用? 输入电压和电源是多少?

    听起来器件已损坏。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、Clemens

    产品的电源输入为14V、SN3257的转换电源输入为3.3V。 这些引脚连接到 MCU、其中一些需要通过连接器发送到第二个 MCU。 它在高温和低温试验期间被损坏。 我认为这不是一个嘈杂的环境、负载非常低、并且不是一个恶劣的工作条件。 我们的针切断电源具有过压和欠压诊断功能、如果电源器件过压、就会受到保护。

    能否 详细分享内部结构图?

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果存在连接器、则我认为过压可能来自 ESD 或电弧。 这些线路上是否有任何保护元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    我们无法共享内部结构信息。

    一个器件上是否出现此问题? 您是否尝试过 测试其他器件以了解它们是否也会发生故障?

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    我们已通过 ABA 交换机制验证了该 故障、这个故障是由发出的器件引起的、现在我们已找到6个。

    我们通过连接器直接连接到一个 MCU、而另一个 MCU 直接连接到 MCU、无需任何保护元件。 后缀为 M 的 MCU 直接连接到 MCU、后缀为 FM 的 MCU 通过连接器连接到另一个 MCU。 损坏的是引脚3和引脚6、它们是通过连接器传输到另一个 MCU 的信号。

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有可能这些线路中的任何一条都可以被触摸、或者电路板在通电后(未)被插入、那么这就是可能的原因。

    连接到 ESD/GND 的钳位二极管将有所帮助、也可以选择 VCC 二极管。 (将它们放在连接器附近。) 对于许多类型的信号、可以添加一个串联电阻器(在二极管和器件之间)以提供更好的保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    SN3257-Q1具有高达3.6V 的关断保护电压。 我不确定这是在器件通电还是断电时发生的过压事件。  

    通过多路复用器的电压信号是什么? 是否可以在发生问题时测量电压和电流?  

    我同意 Clemens 关于在信号线路上增加保护的建议。  

    谢谢!

    近红外