This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我们使用 SN3257、结果表明在实验中、S1B 和 S3B 两个引脚对地短路。 我的 SA 和 SB 同时连接到两个 MCU、两个 MCU 同时出现故障。 从结构图中可以看出、不应连接 S1A 和 S1B、因此我的另一个 MCU 不会受到接地短路的影响。 但是、这个问题已经发生、我们需要一个更详细的内部结构图。
1.能否 详细分享内部结构图?
2.你有任何关于这个问题的建议吗?
BR、
Ethan
您好、NIR、Clemens
产品的电源输入为14V、SN3257的转换电源输入为3.3V。 这些引脚连接到 MCU、其中一些需要通过连接器发送到第二个 MCU。 它在高温和低温试验期间被损坏。 我认为这不是一个嘈杂的环境、负载非常低、并且不是一个恶劣的工作条件。 我们的针切断电源具有过压和欠压诊断功能、如果电源器件过压、就会受到保护。
能否 详细分享内部结构图?
BR、
Ethan
尊敬的 NIR:
我们已通过 ABA 交换机制验证了该 故障、这个故障是由发出的器件引起的、现在我们已找到6个。
我们通过连接器直接连接到一个 MCU、而另一个 MCU 直接连接到 MCU、无需任何保护元件。 后缀为 M 的 MCU 直接连接到 MCU、后缀为 FM 的 MCU 通过连接器连接到另一个 MCU。 损坏的是引脚3和引脚6、它们是通过连接器传输到另一个 MCU 的信号。
BR、
Ethan
如果有可能这些线路中的任何一条都可以被触摸、或者电路板在通电后(未)被插入、那么这就是可能的原因。
连接到 ESD/GND 的钳位二极管将有所帮助、也可以选择 VCC 二极管。 (将它们放在连接器附近。) 对于许多类型的信号、可以添加一个串联电阻器(在二极管和器件之间)以提供更好的保护。
Ethan、您好!
SN3257-Q1具有高达3.6V 的关断保护电压。 我不确定这是在器件通电还是断电时发生的过压事件。
通过多路复用器的电压信号是什么? 是否可以在发生问题时测量电压和电流?
我同意 Clemens 关于在信号线路上增加保护的建议。
谢谢!
近红外