This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:4:1 CSI-RX 4L 多路复用

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1445081/tmux646-4-1-csi-rx-4l-muxing

器件型号:TMUX646

工具与软件:

尊敬的专家:

我想将摄像头添加到具有1个 CSI-RX 4L 接口的 MPU。

应用手册 在 AM62x 上开发多摄像头应用程序

所示为4:1线路聚合器。 我找不到任何能够执行此操作的器件。
我是否可以按照以下设置将4个 CSI 摄像头聚合到1个 CSI RX 端口、如下所述?  

此致、
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    应该起作用、但要注意、当您将多路复用器串联放置在背对背时、由于您向总线添加了更多、因此性能会下降。 您碰巧知道符号速率吗?

    有关这些级联多路复用器的影响的更多信息、请参阅此应用手册
    https://www.ti.com/lit/an/scda047/scda047.pdf?ts = 1707976166013

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rami、

    您是否知道 TI 是否有制定4通道聚合器计划?  

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    目前、我们没有计划使用4通道聚合器。 最好的情况是像您目前正在做的那样或更深入地思考这一点、我认为您可能可以改用第二个 TMUX646并只使用/OE 引脚。 基本上只需将输出短接在一起、然后仅打开与要访问的摄像头连接的设备。 您仍然可以从关闭通道添加额外的 Coff、但它的影响应该小于进行第二个多路复用器。
    因此、将 选择引脚连接在一起、然后让/OE 切换所选引脚。  

    谢谢!
    Rami